This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:使用数字电位器进行电压调节、从而进行故障分析

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964905/lm76003-failure-analysis-by-using-a-digital-potentiometer-for-voltage-regulation

器件型号:LM76003

通过连接数字电位器可实现多个固定位置的电压输出。   目前、发现多个 LM76003  突然受损。  “SW”和“GND”短路。  下图显示了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在发生故障时切换输出电压?

    您是否知道发生故障时数字电位计的状态? 当 POT 转换时、它是否处于已知状态?

    您是否从更高的电压切换到更低的电压?

    它是否在多个电路板上发生故障?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       是的。

       它处于已知状态。 实际上 、只能设置3个可能的输出电压、即30V、38V、45V。

       它由 MCU 自动控制。 从较低的电压切换到较高的电压时、似乎发生了故障。

       故障率约为5%。

       此外、还提供输出电压以设置不同的直流风扇速度。

      此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在电位计转换期间监控输出电压?

    您能否发送输出电压变化电压的波形?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我在电位计转换期间监测了瞬态电流。

        A.图1:21V~30V

         

         

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在上面的波形中监控的电流是多少?

    您还可以在该转换期间监控输出电压吗?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间内没有听说过这方面的任何东西。 希望这意味着问题得到解决。

    我现在将关闭此帖子。 可以通过再次回复来重新打开它。

    此致、Jason