This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:公式18澄清

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966425/bq24125-equation-18-clarification

器件型号:BQ24125

大家好、

你好。

在数据表的第24页公式18中、为什么使用充电电流(ICHARGE)来确定此步骤中的终止电流(ITERM)? 它应该是 133mA 而不是1.33A 吗?

感谢您的澄清。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    方程式18有一个排印错误。  它应该用于 ITERM。  我对这种混乱表示歉意。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的澄清!

    艺术