This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:首次电池充电期间的电量监测计行为

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967243/bq27426-fuel-gauge-behavior-during-first-battery-charge

器件型号:BQ27426

您好!

我已记录燃油表输出值(充电状态、电压、电流...) 在 POR 之后的首次电池充电期间。

我注意到、当电池充电状态 消耗接近100%时、充电状态和满容量有一个奇怪的行为。

如果上升速度更快、则充电状态、而 满容量具有某种"拐点":

是否需要此行为?

谢谢、

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    该器件在充电结束时进行 OCV 测量、然后更新完整的充电容量(FCC)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    在 技术参考中、我看到 OCV 测量是在逐次复位或 静置模式下进行的。 是否有另一个文档对其进行了更详细的描述  
    彻底了解电量监测计的行为?

    如果我跟踪电量监测计标志、我是否应该在进行此测量时看到任何变化?

    当我使用从学习周期获取的 Qmax 和 RA 表值时、我也会看到这种现象。 这是否会对电量监测计行为产生任何影响?

    谢谢、

    雅龙