请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54424 大家好、
我 的客户 现在正在使用 TPS54424。 我们需要检查具有 2ns 的 EN 负-0.42v 是否存在风险。 波形如下。 您能否分享有关风险的评论并分享原因? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据器件的最大运行条件、在任何时间段内、EN 引脚都不应被驱动至低于或高于允许的最大运行条件、在这种情况下、-0.42在-0.3V 至6.5V 的边界之外。
应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
我可以看到的一件事是缩短下降时间、低于-0.3V 的引脚下冲将减少。
谢谢!
Tahar