This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:复位电压特性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966936/tlv809e-reset-voltage-characteristic

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件: TLV810E

大家好、

当 Vdd 低于 VPOR 时、复位电压在数据表的下图中未定义。

这个未定义的电压取决于此器件中的哪个因素?

我想知道、对于这个未定义的电压、有一点需要注意。

当 VDD 高于 vPOR 时、该图显示复位电压随 Vdd 增加相同的倾斜度。

这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TLV809E、EC 表中的 VPOR 是指在从批次到批次变化和温度的最坏情况下将输出级驱动为低电平以控制输出。 低于 VPOR 时、输出晶体管有可能被驱动为低电平、但不能保证。

    对于 TLV810E、EC 表中的 VPOR 是指输出级被驱动为高电平以在从批次到批次变化和温度的最坏情况下控制输出。 低于 VPOR 时、输出晶体管有可能被驱动为高电平、但不能保证。

    由于 TLV810E 输出取决于 VDD、因此它遵循 VDD 电压。