This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:建议使用 LED 驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966751/lp5024-recommendation-of-led-driver

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: LP5569

大家好、

客户向我们询问与  IS31FL3216A-QFLS2-TR 类似的解决方案。

除 LP5024外、您还有其他建议吗?

随附了数据表。

感谢你的帮助。

此致

Evan

e2e.ti.com/.../IS31FL3216A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng、

    我建议 LP5569取代 IS31FL3216A-QFLS2-TR。

    LP5569是一款具有引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器。 下面列出了一些主要特性:

    • 电源电压范围:2.5V~5.5V
    • 最大电流:25.5mA
    • 8位独立电流控制/12位 f20kHz 内部独立 PWM 控制。
    • 个发动机允许在没有处理器控制的情况下运行
    • I2C 接口
    • 电荷泵
    • (笑声)

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢你的帮助。

    此致

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    如果有更多问题、请随时与我联系。

    最恰当的考虑

    徐美奈