This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:原理图审阅

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966009/tps65400-schematic-review

器件型号:TPS65400

您好!

 我们面临的问题是、所有四个输出的输出电压均为0V。

我们悬空 I2C 接口并期望通过硬件配置获得输出。

还要确认稳压器需要初始程序。

EN 引脚上的电压为2.1V。

请查看随附的原理图。

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    遗憾的是、您的原理图无法正确开机自检。 请使用"插入/编辑介质"或"插入文件"功能附加图像或文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Suman  

    请使用 Kevin 所说的方法重新附加原理图。  

    2.一些问题:  

    所有输出始终保持0V? 从未工作过?  

    您是否曾检查过 CE 和 RST_N 引脚电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查找所附文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    注释:  

    请在引脚40 (RCLK_SYNC)和 GND 之间连接374k 电阻器。  

    在布局中、请将22uF MLCC 放置在 PVIN1/2附近、并将22uF MLCC 放置在 PVIN3/4引脚附近。  

    然后再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    放置电阻器后、将出现输出电源。