This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:监测参数计算未成功

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966394/bq34110-gauging-parameter-calculation-not-successful

器件型号:BQ34110

大家好、我已经尝试过多次、但没有成功。 随附了 zip 文件。 我要测试的电池是 Tenergy LiFePO4。

12.8V 标称值、9.9Ah、13.8V 充电电压、4A 最大放电电。

我做得不正确吗?

我已经尝试过包含标题行和不包含标题行的文件、但不管怎样、它都不起作用

谢谢、

Derek

e2e.ti.com/.../Xology20201222B_5F00_without_5F00_header_5F00_row.zip

e2e.ti.com/.../Xology20201222A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我正在查看您的文件、明天就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了它、至少是为了运行计算器。 下面是我为使其正常工作所做的事情。 此信息应在中  

    用于电量监测参数计算器(GPC)的 CEDV 数据收集简单指南(修订版 B)

    日志文件的开头或结尾必须至少有一行为零电流。

    所有日志中最后测量的电压应相同。

    最后测得的电压应等于(电池端接电压*电池节数)。 因此、对于该电池、config.txt 中的电池端接电压为2700mV、有4节电池。 因此、每个日志文件中测得的最后一个电压应为10800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。

    此致、