请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 你(们)好。
TPS630701的输出固定为5V、但能否在 VOUT 和 FB 之间使用外部电阻来调节输出?
如果可能、您能告诉我内部分压器的电阻吗?
*由于某种原因,TPS63070和 TPS630702现在不可用。
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.