请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 尊敬的专家:
我的客户对在预偏置条件下启动有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
外部3.3V 电压 通过50kΩ Ω 电阻器连接到 TPS63031的输出端。
(1)是否支持预偏置初创企业?
(2)如果正常、电流从3.3V 流经电阻器进入器件。
输出引脚的充气电流是否存在限制?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一