您好!
我正在寻找有关调试 BQ25866充电电路的提示。 连接电源适配器后、STAT 二极管闪烁一次大约1s、然后开始闪烁大约5Hz。 之后变为黑色。 电池未充电。
昨天、我觉得可疑的事情是什么。
对我来说、它看起来像 VBUS 过载、但我不知道在哪里查找短路、因为它仅在检查电源时才出现。 当我在未连接电池的情况下连接电源适配器时、STAT 变为低电平稳定、然后连接电池、它正在充电、但仅为270mA。 昨天、它是 ca。 1A。
电流和电压设置:
ISET R = 600R
ICHG R = 8K2
VSET R = 150K
振荡器:
STAT (二极管阳极):
VBUS:
此致
Adrian Barnaś