This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:温度补偿

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965818/bq40z80-temperature-compensation

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCRB

尊敬的支持人员

我们想问、RemainingCapacity 或 RuntimeToEmpty 的参数在我们开始在应用中使用的 BQ40Z80器件上具有温度补偿值或不具有温度补偿值。

在低至-5度的温度下、这些值似乎不正确。 温度高达40摄氏度时、情况也是如此。

简而言之、锂离子电池有足够的容量可在我们的应用中工作、但一些电池电压已经低于电压的较低限制。

这会导致系统发生电源故障。

当然、我们认为 ChemID 是正确的、正如我们之前所要求并确认的、并且学习已经顺利完成。

请帮助我们给出简单的答案。

提前感谢您。

Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    对于极端温度、您需要完成 GPCRB 流程、这样可以进行更极端的温度监测。

    监测计报告的值经过温度补偿。 如果电压达到终端电压、这将立即触发监测计报告0%SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt

    感谢您的快速简单答复。

    我认为、在完成倾斜周期后、我可以获得与系统中任何环境温度成比例的值、而无需任何补偿。

    让我清楚地知道、如果我需要 RSOC 等值、以便在-5至40deg.C 的宽温度范围内使用、那么这个 GPCRB 过程绝对需要、对吧?

    也许、尽管存在1%的 MaxError、学习周期是否可能失败(或其他设置错误)、但似乎良好?

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    我们的算法在计算 FCC、RemCap、RSOC 等监测参数时始终考虑温度。

    如果您在室温下看到精确的监测、并且在极端温度下精度会降低、那么 GPCRB 应该有助于提高这些温度下的精度。

    某些参数可能会改变监测计在极端温度下的运行、但如果在室温下测量准确、GPCRB 工具是最佳选择。

    此致、

    Wyatt Keller