This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:问题:USB 100mA、EVM USB3、OVP、硬件最大 ICH

Guru**** 698510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25611DEVM, BQ25601D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966038/bq25611d-questions-usb-100ma-evm-usb3-ovp-h-w-max-ich

器件型号:BQ25611D
Thread 中讨论的其他部件:BQ25601D

大家好、

 我的客户对一个相当大的项目有几个问题。

它们只想从所有传统 USB 端口充电(USB-C 将使用附加器件完成)。 现在他们有以下问题。

1) 1) BQ25611D 是否支持 BC1.2仅支持100mA 的 USB 端口? [无法从数据表中获取确认]

2) 2)客户具有 BQ25611DEVM、系统似乎无法识别应支持900mA 的 USB3、BQ25611D 仅允许500mA 充电。 您是否有建议、他们需要检查什么、或者问题可能是什么?

3) 3)是否有方法以 H/W 为单位对最大充电电流进行编程?

4) 4)是否有方法对部分参数进行编程? [如果 MCU 在启动期间未运行、一切仍正常]

5)一般问题:您可以更改过压保护:客户这样做有什么好处?

6)如果您对同样支持 USB-C (非 PD)的器件有建议、请告知我(<=10W)。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    1.器件支持  d/s 上的表9-1和表9-2中所述的输入检测类型

    2.完成充电器输入电流限制检测后、主机可以通过 I2C 修改输入电流限制。

    3.不

    4、主机可以对单个寄存器的可写位进行编程。

    5.您是指输入过压保护吗? 有不同的适配器、例如5V、9V、12V 等 对于5V 适配器、12V 适配器的 OVP 设置可能过高。

    6.该器件可用于5V 3A 输入 USB Type-C 充电,但无法检测到 Type-C 需要一个 USB 接口。

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。 BQ25611D 类似于 BQ25601D。

    谢谢、

    宁。