This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:过载保护

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965939/lm5122-overload-protection

器件型号:LM5122

大家好、

我的客户一直在评估输入电压:21.6V 至输出电压:49V 应用的 LM5122。

当器件通过负载瞬态进入过载保护状态时、开关频率将变为原来的一半(fosc=150kHz 至75kHz)。在这种情况下、升压转换器可提供的功率将减半、因此存在输出压降等问题、 除非负载显著降低、否则无法恢复。

您能否提供任何建议来缓解此问题?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotma、

    LM5122应仅具有逐周期电流限制和断续模式。 它们是否观察到电路板上的频率折返? 它是双相吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我发送了跟进电子邮件。

    此致、

    Shota Mago