This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:此器件是否有更高电流(0.8-1A)的 P2P 替代产品?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2989, TPS767, TPS777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965681/lp2989-is-there-a-higher-current-0-8-1a-p2p-replacement-for-this-device

器件型号:LP2989
主题中讨论的其他器件: TPS767TPS777

大家好、

我的客户使用具有使能功能的 LP2989IMX-3.3、采用8 SOIC 封装、电压为3.3V。

我们是否有可提供0.8-1A 电流的 P2P 设备出现下降?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们没有为 LP2989提供更高电流的 P2P 器件。 LP2989使用独特的引脚排列。 我们在该封装中最接近的是 TPS767 TPS777。  

    由于我们没有 P2P、因此我们可以建议 使用 TLV767 TPS7A47。 下表比较了建议器件的规格、我希望这有助于缩小选项范围。  

    LP2989引脚分配

    TPS767/TPS777引脚分配

    比较表