This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池组充电或放电时、BMS 关闭

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965769/bq77915-bms-is-turned-off-when-the-pack-is-charged-or-discharged

器件型号:BQ77915

您好!

我使用三 个 bq791500器件设计了13节 BMS。  最后、我测试了 大约9.5V 的 MOSFET 栅极电压、但当电池组加载(连接到充电器或放电)时、BMS 会自动关闭。

》我使用了2.5mil 电流感应电阻器,所有充电和放电都在6安的限值下。我以前设计了10s BMS (我使用的是相同的2.5毫欧电阻,没有蚂蚁过滤器),运行良好。  您能不能指导我 可能的问题是什么,

》I 使用了6个 MOSFET (3个 DSG MOSFET 3个 CHG MOSFET),请附上图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    这看起来几乎与 您在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/966057上的另一篇文章相同 、请按照另一篇文章中的建议检查 GND 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要快速分析故障、请查看以下内容:

    1. FET 在放电或充电期间是否关断?  

    2.如果在充电期间、哪个 FET 关闭或两者都关闭? 如果在放电期间、哪个 FET 关断或两者都关断?

    在回答上述两个问题后、您将知道是 OV UV OC 还是 OW、因为相应的 FET 仅在一种情况下关闭。 然后、您可以开始研究它是 Isense 电阻器、线缆连接还是出现的任何其他问题。

    最棒的

    小东