This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:数据表 P3的电流消耗

Guru**** 2540660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962512/ucc28070-q1-current-consumption-of-the-datasheet-p3

器件型号:UCC28070-Q1

您好!

我对数据表 P3的电流消耗有几个问题。

启用 VCC 电流的 TYP9.0mA、MAX12mA 整个器件的电流消耗是否正确?

典型值与最大值之间存在差异的原因是什么?

数据表 P10 图1 (电源电流与温度)显示约9mA。

为什么最大值为12mA?

此致、

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件规格因工艺和团队而异。

    数据表为您提供了这些参数的规格、因此您可以在设计时考虑这些规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的 P3显示 VCC 电流、启用的 TYP9.0mA、MAX12mA。

    对于图1 (电源电流与温度)、数据表的 P10显示大约9mA。

    为什么它们之间的最大电流不同?

    为什么最大电流为12mA?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasuya-San、

    数据表中的数字通常在单个器件上进行测量。 因此、图1中的数据对应于9mA 的典型电流。