This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电源多路复用不工作(dVdT 引脚上的电压过低)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965732/tps2660-power-muxing-not-working-too-low-voltage-on-dvdt-pin

器件型号:TPS2660

您好!

我有一个使用两个 TPS26600的电源多路复用设计 、这两个 TPS26600与 SLVA811A 的设计大致相同。 SLVA811A 的设计如下所示:

我的设计如下所示:

此设计应该已经运行、这样、如果"24VDC_230V"和"24VDC_POE "都是24V、则优先考虑"24VDC_230V"中的24V。 通过让 U6的 PGOOD0驱动 U8的栅极来实现此特性。 如果 PGOOD0高于 U8的栅源极阈值、则"24VDC_POE "上的电压将通过 U8传输到 U7的引脚5 (OVP)、U7将关闭。 这不奏效。 根据 TPS26600的数据表、引脚 dVdt (TPS26600上的引脚5)上的电压应接近4V。 当我在我的电路中测量时、我发现电压仅为0.5V、我不明白为什么。 我试图移除 R52、看看这是否有帮助、但运气不好。  

有人对这里有什么问题提出了建议?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    dVdT 引脚提供5uA 的电流。 通过从 R59端接100kOhm、它产生0.5V 的电压。

    您能否移除 R59并检查一次。 ?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好地方! 我将对其进行测试并检查其是否正常工作。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R59替换为1M Ω 是非常好的。 感谢您的帮助! )