This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:输出电压出现级联 BMS 故障

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965736/bq77915-cascaded-bms-malfunction-with-output-voltage

器件型号:BQ77915

你好

我已根据所附的原理图制作了 BMS。 对于64V 的输入电压、输出显示为45.5V。 可能出错的东西。 请给出建议

e2e.ti.com/.../16s-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我将 ccfg 引脚连接到 GND 和 AVDD。 删除 ccfg-gnd 连接解决了我的问题。