请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22917 您能否提供 数据表中未提及的 TPS22917的最大脉冲电流规格?
所需脉冲持续时间:10uS
当器件用作具有低 ESR 大容量电容器的电路的开关时、需要使用这些数据来了解该器件的浪涌电流处理能力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.