This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在禁用和旁路模式行为时在输出侧施加电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962656/lm5122-applying-voltage-on-output-side-when-disable-and-the-behavior-of-bypass-mode

器件型号:LM5122

专家您好!

我对 LM5122有疑问。
首先、我想问您、在器件下方的输出侧施加电压是禁用。
我认为该器件可以施加电压、因为 QH FET 会阻断反向电流。 这种理解是否正确?
此外、对于这种情况、关断模式或待机模式、您建议采用哪种条件?

其次、当 Vin 持续导通高侧 FET、超过配置的输出电压时、我对旁路模式的理解将作为开关工作。
这种理解是否正确?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。  

    对于第一个工作条件,我假设您希望***器件不切换时的输出电压高于输入电压,这是正确的吗? 如果出现这种情况、高侧 MOSFET 的体二极管将阻止电流流流回输入电压轨。 如果器件处于待机或关断模式、其运行基本相同。 如果处于待机模式、LM5122 IC 将消耗更多电流、因为大多数 IC 在待机模式下运行。 关断模式的电流消耗较低、但在启用器件时启动开关所需的时间较长、因为 IC 必须首先唤醒。

    您对旁路操作正确无误。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的解释。

    您对第一个问题的理解是正确的、并解决了我在上面的问题。

    但是、我还有以下其他问题。
    您会回答这个问题吗?

    在输出侧施加电压时、能否将 UVLO 从低电平更改为高电平?
    在开关操作下、我们可以更改 FB 电阻器吗?

    对于第一个问题、这与前一个问题的情况相同。 在相同的条件下、我们希望唤醒该器件。
    对于第二个问题、我们希望在该器件运行时输出电压。 当然、我们会注意到、我们永远不会导致浮动条件。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    这两个问题的答案都是肯定的。 更改 UVLO 电压可用于根据需要启用/禁用器件。 更改 FB 电阻器只会更改输出电压、这可以在运行期间完成。 控制环路将对设定电压的变化做出反应并调节至新的输出电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett