This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282QDRQ1

Guru**** 2503285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161173/ucc27282-q1-ucc27282qdrq1

器件型号:UCC27282-Q1

尊敬的支持:

你好、

有关卷带信息、请在器件型号 UCC27282QDRQ1上为我提供帮助。

请确认卷带开头没有空胶带是否正常?

我在数据表的卷带信息中找不到这一点。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282-q1.pdf?ts=1665620540767&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FUCC27282-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    我们有关该器件的专家今天不在这里。 他应该能够在明天作出回应。   

    同时、您能否说明 您收到的卷带是否没有空白点、或者您是否想知道应该有多少空白点?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢你的答复。
    这些器件 收到一个没有空白点的卷带、还需要知道应该有多少、
    如果没有空白点、这是否正常? 请确认。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    我们必须联系内部资源、以便能够回答您的问题。 我将继续与其他团队成员联系、可能会在下周早些时候回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您的支持。 等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    我仍在寻找解决您问题的正确资源。 我们经常不会问这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    我的一名同事在卷带详细信息中找到了以下应用手册。 有关信息、请访问下面的链接。

    表面贴装-胶带和 RL (修订版 I)(TI.com)

    第5节有一个表格、显示了卷带开头应是空白卷带引线的长度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richrad、

    这意味着、如果卷带开头没有空的胶带、这是不正常的?

    它 应具有500mm ~ 1200mm 的总长度 (卷带开头的空载带)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    从文档表中可以看出、这也是我得出的结论、即在所示的测量范围内应该有一个引线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我有这张照片供参考。 我们的器件位于顶部。  

    部件为新部件和原装部件、带有原始出厂标签。 在没有引线的情况下将零件卷带起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isagani、

    从我分享的显示卷带详细信息和规格的文档中、我期望卷带的长度应如图所示。 我以前没有听说过这个问题,所以我认为这是不常见的。

    由于我假设您是经销商、我假设您有一种方法将 FA 申请提交给 TI。 我建议提交 FA 申请、并描述丢失引导带卷带的问题。

    此致、