This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:滤波电感器

Guru**** 2513645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964986/tps23758-filter-inductor

器件型号:TPS23758

尊敬的*:

您能告诉我们如何在 TPS23758EVM-080中计算或选择滤波电感器 L1和电容器 C10和 C11?

此外、电感器 L1上可能发生的最大电压是多少?  

通过电感器 L1可能产生的最大电流是多少?

我们希望使用 IHLP1212BZER3R3M11、因为其价格和 DCR 较低、但其额定电压仅为40VDC。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     https://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf?ts=1608145361530&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 第2.7.4节 


    2和3。 可以在电感器的数据表中找到这些参数: https://www.mouser.com/datasheet/2/597/pfl2015-270630.pdf 。 如果没有、我建议与供应商合作以了解情况。 但是、它们在 TPS23758EVM-080中工作、该器件在整个 PoE 输入范围内和最大功率下进行了测试。  

    通常不会根据电感器的最大电压选择电感器- DCR 的单位为 mOhm、因此压降的单位为 mV。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1) 1)确定

    2和3)好的、可以在组件的 DS 中找到电感器电流和电压的额定值。

    2)

    但我的问题是、在 EVM 或 TIDA 中、流经电感器的最大电流是多少、因为在 EVM 中使用0.72A 电感 器 PFL2015-332MEB、而在 TIDA 中使用1.7A 电感 器74438335033

    3) 3)关于电压、在 DS 中指定电感器的额定电压并不常见、因此上方电感器的展位在 DS 中没有电压规格、所以我的问题是电感器上何时会有最大电压? 当输入电压= 57V 时、该电感器上是否有可能在某个点出现57V 电压?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    可以使用我发送给您的论文中的公式来计算最大电流。 请查看。

    对于57V 的电压、这意味着电感器上的电流会发生变化、例如:di/dt = 57/3.3uH = 17.27A/us。 我认为这种情况不会在这个系统中发生。

    我建议您订购 EVM 并测量您想了解的电压和电流。 这将为您提供最真实的答案。 您还可以切出要在 EVM 上尝试的组件以确认其工作正常、因为我们知道 EVM 的工作正常。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师