This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:由于噪声、直接测量 REF#39的精度时出现问题

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162939/ref5025-problem-with-measuring-ref-s-accuracy-directly-due-to-nosie

器件型号:REF5025

您好,

在 我们 的项目中、 REF5025  用于   ADC 基准。   精度   非常重要 、因此 我们 需要  仔细 检查  基准 是否 稳定。


但是 、我们  无法通过        6-1/2 数字 万用表测量 REF5025的精度。   初始 精度 为 0.1%、     对于 REF5025为2.5mV。  


我们 发现        、由于   噪声、很难直接测量精度。  您能   不能帮助 您建议 如何  测量 它?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,余伟  

    您可以增加平均时间(NDLC)、这将降低噪声、并且可以测量输出。  

    此外、请确保按照数据表中的建议进行布局。  

    此致

    Trailokya