This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:允许的最大电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965263/bq34110-maximum-voltage-allowable

器件型号:BQ34110

大家好、我正在尝试使用 BQ34110实现 BMS。

从数据表中、我发现超过65535mV 的电压需要修改外部电阻分压器网络和比例因子。

但需要注意的是、可以缩放的实际串联电池数量是有限的。

这是否意味着存在最大允许电压?

我正在尝试使 BMS 能够接受超过300V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    是的、外部电阻器支持300V 电压。 在此处查看更多信息:  

    BES 此致、