This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:LMZM33602

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880480/lmzm33602-lmzm33602

器件型号:LMZM33602

我无法使用 Ultralibrarian 和 BXL 文件在 Mentor Xedition 上导入正确的库零件? 您能否将导入的文件或视频发送给我一个导入示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    您是否曾尝试将 STEP 文件导入到 Mentor Xedition 中以生成 LMZM33602 3D 尺寸?  

    您应该能够通过转至"3D > Modles > Import (3D >模式>导入)"并选择适当的模型进行导入。  

    可在LMZM33602产品文件夹的"设计和开发"部分的 BXL 文件旁边找到该步骤文件。  

    为了方便起见、我也将其附在这里。 请告诉我您在使用此文件时是否遇到任何问题

    e2e.ti.com/.../RLR0018A-_2800_1_2900_.stp

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这n`t 解决了我的疑问。 我需要将*。HKP 文件(我用超极速器生成的文件)导入我的库。 这是可能的、但当我这么做时、我会收到以下错误消息:


    错误:常量值错误
    在第1行的关键字<.filletype>中
    错误:预期的<1>参数
    在第1行上方的关键字<.filletype>中

    此文件不是单元库设计数据文件。

    遇到3个错误。 不会保存 CellDB 文件。

    我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与 Ultralibrarian 合作的内部支持团队联系、以查看生成必要文件以导入到您所需的 PCB 设计工具中是否存在任何问题。

    我只与 Altium Designer 进行了广泛的合作、因此在我得到支持团队的更多澄清之前、我无法评论您看到的内容。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得到了支持团队的回复。 不幸的是、支持团队和我都无法使用 Mentor Graphics 来了解问题。  

    我通常会要求提供文件并直接与他们联系、但由于我无法访问软件、故障排除工作可能需要更长时间才能快速获得您的问题的答案。

    因此,您可以使用导出的 hpk 文件联系 Mentor Graphics Xedition 支持团队,以更好地了解错误消息。  

    请随时通知我。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够最终解决此问题?  

    您正在使用 Mentor Xedition 工具的哪个版本?  

    我仍在向 Ultralibrarian 团队索取更多信息、并向内部支持团队索取这些封装模型。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、并将假定您能够在您结束时解决问题

    我现在将关闭此主题。 如果您还有任何其他问题、请回复此问题、该主题将会打开以供进一步讨论。

    此致、

    Jimmy