主题中讨论的其他器件: TPS562219A
您好!
我正在项目中使用 TPS562210A 从12V 电压生成5V 电压(也尝试使用15V 电压、结果相同)、用于为 Raspberry Pi 3 A+型号供电。
系统工作正常、但电源管理阶段产生的噪声非常烦人、我认为我找到了该噪声的来源、它可能是电感器。 这是 SW 上的波形:
问题是、我不知道导致此问题的原因、因为我遵循了数据表和 EVM 用户指南中的指导。 任何关于这方面的建议都将非常有帮助!
所附为电路原理图和布局。
感谢您的阅读、
Yoann