请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3895 大家好、
执行 浪涌 L-PE +/- 4KV 测试时、UCC3895 VDD 将对地短路。
是否有任何方法可以防止 UCC3895因 浪涌 L-PE +/- 4KV 而损坏?
谢谢、此致、
Jamie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jamie
假设有一个升压 PFC 级将其输出馈送到 UCC3895功率级、我将查看以下内容。
1在电压较低的情况下进行浪涌测试,在发现问题区域并采取一些纠正措施之前不会损坏控制器-
2 UCC3895的 VCC 轨是如何产生的? 您能否添加与 VDD 轨串联的电阻器?
3/您能否减少 PE 和 GND/PGND 之间的杂散电容?
4/ IC 的 PGND 和 GND 之间是否存在电压差
您能否向我发送 PCB 布局(光绘文件)和原理图、以便我提出更好的建议? 您可以直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我
此致
Colin