This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:SPICE 仿真问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883540/tps43061-spice-simulation-issue

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: TPS43060

使用 Simetrix 仿真器 TPS43061 SPICE 模型(模型、原理图可通过电子邮件获取)。 但它会显示错误消息(参见下图)。

此外、当我们使用 SIMPLIS 仿真器进行频率响应分析时、我们希望创建我们自己的 TPS43061模型 、并且我们需要一些数据表中找不到的信息:

      -感测信号放大器增益:

      -斜率补偿信号参数。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您发帖。 您能否向我发送您正在使用的模型和仿真文件(原理图)?

    对于 Simplis 模型信息、我将与此处的人员进行核对、并将很快返回给您。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    这实际上是我的问题。 当 Eddie 访问我们时、我要求他提供帮助。  请参阅、随附的仿真模式和仿真电路。

    谢谢

    LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lev、

    误差来自运算放大器。 下面是造成问题的网表示例。

    E_U7        PWMOK 0值{limit (V (N34828、N35569)*1E6,0、1)}_U7 N34828 N35569

     1G 以上

    请尝试删除"}"之后的内容、将其更改为:

    E_U7        PWMOK 0值{limit (V (N34828、N35569)*1E6,0、1)}

    为每个运算放大器执行此操作、然后尝试再次运行。

    对于您要求的参数、我仍在寻找它、并将尽快返回给您。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lev、

    我从计算表中得到了参数。

    斜率补偿为24mV。

    感应增益为40/3。

    您可以在计算表中的"小信号"部分中看到这些参数 Sn 和 Se 计算。

    如果您想构建自己的仿真模型、该计算器也很有用。 您可以在产品页面"TPS43060/61 CCM 升压 Excel 设计工具"中找到它。

    谢谢、

    银城