This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886 ILIM &充电电流设置

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873825/bq25886-bq25886-ilim-charge-cuurent-setting

器件型号:BQ25886

e2e.ti.com/.../BQ25886_2D00_SCH.pdf

我使用 BQ25886为2节7.4V 2500mah 电池充电。 设置如下:

ILIM =2.36A、   RILIM =470R

ICHG = 0.98A,RICHG = 3K9

VBAT = 8.4V、   RVBAT = 180K

VBUS = 6V 2.5A,OTG 禁用,D+和 D-短接在一起

为什么充电电流仅为250mA? 请验证随附的通讯系统是否有任何错误。

此致

KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    提醒一下、与降压转换器不同、升压转换器的输入电流必须远大于其输出电流。  可以使用效率平衡来近似计算输入电流: eff = Pout/Pin=(VSYS_ISYS+ICHRG)+(VSYS-VBAT)*ICHG)/(VBUS*IBUS)并求解 IBUS。  您可以通过数据表效率曲线估算效率。

    在原理图中、D+和 D-均为开路、充电器将其解释为未知适配器、并将输入电流限制设置为500mA。   这会限制您的充电电流。

    如果 D+和 D-短接、则充电器会启用其 ICO 例程、以找到输入电压不会低于 VINDPM=4.3V 典型值的输入电流限制。  如果您的输入源、电路板走线或连接具有高阻性、ICO 例程可能会将输入电流限制设置得非常低。  如果不是这样的问题、则输入电流限制由 RILIM 设置。

    最后、从充电器到电池的电路板走线、布线或连接器可能具有高阻性、从而导致在充电 BAT 引脚上感测到的电压处于 VBATREG=8.4V、充电电流仅为250mA。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我使用电阻180R 将 D+和 D-短接后、结果相同。 您认为这是由输入源、电路板走线或其他元件上的高阻性引起的吗?

    此致

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    VBUS 上的电压是否被调节到略高于 VINDPM=4.3V?  如果是、则问题是源极到 VBUS 引脚的电阻过高。  如果在 IC 的 BAT 引脚8.4V 上测得的电压、电池组电压是否更低?  则问题是 BAT 引脚与电池组之间的电阻过大。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉在农历新年假期时迟到的回复。 我认为问题是由电源引脚的薄铜轨引起的。

    我将对其进行修改并再次检查。 非常感谢!

    此致、

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我再制作了一个 PCBA 用于测试。 充电电流和 STAT LED 快速闪烁。

    将焊铁放在芯片上几秒钟后、它们将会稳定。  重新连接电源后、问题将再次出现。

    近况如何?

    此致、

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    您是否轻触或用力推动熨斗?  IC GND 引脚和/或 PowerPAD 是否连接不良?  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我只是轻轻地触摸熨斗。 IC GND 和 PowerPAD 连接良好。

    这种现象可以通过使用吹风机在芯片上加热空气来重复。

    芯片工作温度是否不足? 我们的室温约为20°C

    此致、

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    我不理解焊铁效应。

    为了进一步提供帮助、我需要在同一个图上看到 VBUS、REGN、IBUS 和 VSYS 的示波器图。  如果您在 PMID 上添加额外的电容、那么芯片是否正常工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我施加额外的电容器后、仍然会出现此问题。 PMID。

     当 SYS 引脚的负载电流大于100mA 时、我发现这个问题出现。 该芯片在没有 任何系统负载的情况下工作稳定。

    你怎么看?

    此致、

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    为了进一步提供帮助、我需要在同一个图上看到 VBUS、REGN、IBUS 和 VSYS 的示波器图

    此致、

    Jeff