您好!
当电流大于约20A 时、我的客户面临 VOUT 下降。 如果将输出负载增加到2.25V,则正常输出电压为2.5V。
主负载为 FPGA 和图像处理器芯片、有20个22uF 电容器连接到输出电压、下面的原理图中未显示。
VOUT 测量点位于 R332顶部、非常靠近电感器 L17、因此他们不认为压降电压是铜损耗引起的。
您能帮我找出根本原因吗?
谢谢。
输出电压
VLL1
VFB
VBST
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当电流大于约20A 时、我的客户面临 VOUT 下降。 如果将输出负载增加到2.25V,则正常输出电压为2.5V。
主负载为 FPGA 和图像处理器芯片、有20个22uF 电容器连接到输出电压、下面的原理图中未显示。
VOUT 测量点位于 R332顶部、非常靠近电感器 L17、因此他们不认为压降电压是铜损耗引起的。
您能帮我找出根本原因吗?
谢谢。
输出电压
VLL1
VFB
VBST
如果我正确回答了您的问题、您会看到负载电流高达20A 时输出电压为2.5V、然后随着负载电流增加到20A 以上、您会看到输出电压从2.5V 下降到2.25V? 是这样吗?
通常、这表示达到电流限制并降低开关频率、尽管 R334处的电阻应将电流限制设置为大约30A、 我们不应在20A 的负载电流下达到该值、因此我建议检查 R334电阻器的值和 R335电阻器上的电压-它应该大约为2.1V。
另一种可能是 FB 节点处的注入或噪声增加、从而在 FB 电压的谷值电压和平均输出电压之间产生更大的偏移。
尊敬的 Peter:
去除纹波注入电路后、输出变为正常。 我认为噪声注入电路的 RC 参数可能是错误的。
您能否共享 TPS53355EVM-743 光绘文件? 我想制作一个板来找出根本原因。
谢谢。
我无法将光绘文件附加到此留言板,但我可以直接通过电子邮件将其发送给您。 请向我发送一封包含您的电子邮件地址的邮件、我可以向您发送光绘文件。
也就是说、除非直流阻断电容器(C97)损坏并泄漏电流、或者 RCC 和反馈设置不正确、否则、移除 RC 纹波注入网络应会降低输出电压。
TPS53355在 FB 引脚上使用0.6V 基准电压。 在10k 电阻接地、30.9k 电阻连接 VOUT 的情况下、无纹波的标称输出电压应为 Vref x (R1+R2)/R1 = 0.6 x (10k + 30.9k)/10k = 2.454V。 这将增加1/2 Vout 上的纹波加上纹波注入产生的任何纹波的影响、因为 D-CAP 控制调节 FB 信号的谷值电压、而不是平均值。
对于12V 至2.5V @ 500kHz、TPS53355在 LL 网络和输出电压之间驱动(VIN-VOUT) x Vout/Vin x 1/FSW 伏秒。 电感器上的峰峰值纹波电流为12A、注入电容器 C96的峰峰值纹波电压为11mV。 电容器的纹波应将有效基准电压增加5mV、从而使输出电压上升至2.475V。
由于纹波注入的损耗、移除 RC 注入应将输出电压降低20mV。
要将输出电压250mV 从2.5V 降至2.25V、通过 R332的电流需要从60.5uA 降至53.2uA。
为了帮助调试这个问题、您是否能够将输出电压记录到0A 、5A、10A、15A、20A、 有无纹波注入电路、25A 和30A?
如果您还可以在相同的负载条件下使用数字电压表测量 FB 电压、这也可以提供非常有用的信息。