我有两个采用此 IC (LM5122)的设计、一个20V 至27V、8相、3.2KW 转换器和一个26V 至54V、8相、3.2KW 转换器。 两者均可正常工作且稳定。 第一个配置已生产了几个1000个器件、没有问题。
我正在尝试基于第一个设计开发20V 至45V、8相、3.2KW 转换器。
我的前几次尝试在连续模式下存在电压调节问题。 在非连续模式下、稳压效果良好、但当全部8个相位进入连续模式时下降约5%、并在更大的负载下继续下降。 该转换器不受功率限制、并且稳定。 底部调节串电阻器上的电压为1.2V、并在电压持续时开始下降。
作为解决方法、我已经调整了主电感器的大小、以便在所有负载条件下都保持不连续模式。 我在这里更改了电流限制滤波器和补偿、几乎没有效果。 唯一有效的滤波器配置是我的技术误解了指令、并使用2200pF 电容将电流输入电阻器更改为30K (从100欧姆变为30K)。 该配置在整个负载分布范围内具有可接受的调节(2%)、但由于明显的原因、我不愿意使用该滤波器配置运行。
要使该配置在连续模式下工作、我缺少什么?