主题中讨论的其他器件: UCC28050、 UCC28051
您好:
根据您推荐的 PFC 管理芯片、仔细阅读信息后、我发现数据建议将补偿电路(环路)的交叉频率设置为20Hz 以下。 读取相关信息后、我知道输入是大约50Hz ~ 60Hz 的功率频率交流(以实现高功率因数比)。
那么、如果我的电源输入是360Hz ~ 800Hz 的交流电、我是否可以按比例将交叉频率设置为32Hz ~ 100Hz 或更高? UCC28056的内部电路不限于频率带宽、或者该算法不适用于较高的输入频率。
问题1:TI 的所有 PFC 管理芯片的带宽是否都低于20Hz。
问题2:该带宽是否是芯片内部电路的固有设计、不能在外部进行更改?
问题3:如果您方便、我希望向我解释带宽或交叉频率设置与输入交流频率之间的关系和原理。 还提供相关材料。
问题4:请帮助我推荐宽带宽 PFC 管理芯片、或者它可以适应360Hz ~ 800Hz 输入。