主题中讨论的其他器件: UCC28C43、 UC1843A
大家好、
我对 UCC28C43-EP 有问题。 在我们的设计中、它在低温测试(-40铯)后烧毁。 我正在尝试找出原因。
我已附上原理图和 PCB 布局部分。 请看一下吗? IC 连接中可能存在一些错误。
在 С ̊ C 的2小时内、我们将设备放在冷冻的摄像机中、然后打开设备。 因此、UCC28C43-EP 在 VDD 和 GND 之间存在短路。
注释。 器件是制动电源板。 器件替代机电传动器中的电磁制动器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 UCC28C43-EP 有问题。 在我们的设计中、它在低温测试(-40铯)后烧毁。 我正在尝试找出原因。
我已附上原理图和 PCB 布局部分。 请看一下吗? IC 连接中可能存在一些错误。
在 С ̊ C 的2小时内、我们将设备放在冷冻的摄像机中、然后打开设备。 因此、UCC28C43-EP 在 VDD 和 GND 之间存在短路。
注释。 器件是制动电源板。 器件替代机电传动器中的电磁制动器。
我们确实做到了。 UCC28C43-EP 短路后器件仍会损坏。 更换 UCC28C43-EP 后、器件再次处于正常状态。
我们重复了4次。
步骤如下:
-我们将设备在冷室中冷冻2小时,没有电;
-然后我们将其在冷室中打开 ;
- UCC28C43-EP 在器件上电后立即烧毁;
我们有6个 UCC28C43-EP 的性能。 每次测试结束后、其中2个会烧毁(每次都有不同的实例)
您好、Eugene、
正如您所说、它可以在正常温度下工作。 但我不理解原理图是否可行、因为我认为在 MOSFET 导通时没有电感来限制电流、这会损坏 MOSFET、也许我不熟悉此应用、您能帮我解释一下吗?
1。 该原理图是如何工作的?
2./在此应用中、 如果 Ifb1 <2.5V、PWM 在最大占空比下工作、Ifb1>2.5V 将终止 PWM 输出?
3./ 15V_B1来自何处? 由于器件在8.4V 开启后、VDD 引脚上的变化电流为12.9mA、因此足以为 VDD 供电、因此波形在许多时间内不应充电和放电。
4。 C11有什么价值?
5. 1mK 是1uF?
除了 UCC28C43、我想检查是否还有其他损坏的器件?
此致、
Teng
尊敬的 Teng:
我们通过将 IC 从 UCC28C43-EP 替换为 UC1843A-EP (双极版本)来解决问题。 UC1843A 具有较高的最大电压30V 和内部保护齐纳二极管。 我们的 PCB 布局并不完美、因此看起来我们有电压尖峰。
我们还更改了电容器 Ccopm (C10)和 Cvref (C14):0.01uF、而不是100pF 。
问题已解决。