主题中讨论的其他器件: LM5118
您好!
我是一名本科 EE 学生、他构建了一个太阳能充电控制器系统、使用 LM25118控制器通过50W、17Vmpp 太阳能电池板为12.8V、6Ah LiFePO 电池供电。 如有必要、太阳能电池板和电池尺寸都可能发生变化。 在插入电池之前、我尝试测试 LM25118的运行情况。 我已经从 WEBENCH 构建了以下电路、我将使用来自函数发生器的6V 输入对其进行测试。 在没有电池的情况下、测试输出电压调节的最佳方法是什么? 我尝试将输出连接到示波器、但我没有获得任何输出电压。 测试引脚功能时、使能引脚为高电平、但尽管输入电压增大、UVLO 仍不会高于1.23V 的工作阈值。 因此、我不会读取 HO 和 LO 的栅极驱动信号上的任何输出。 我认为可能会导致问题的一些因素是、输出需要连接到特定负载才能运行、我不使用电流感应电阻器(目前正在发货)、 但我有一根电阻为200mil 的小导线、我将在试验电路板上构建电路以进行测试、这可能会导致与 PCB 设计相比器件之间的距离存在一些问题。 我还尝试从 LM25118数据表中构建建议的应用电路、但无法看到输出、因此我认为这是一个测试错误。 如果有人对如何正确测试输出电压或如何使栅极驱动信号正常工作有任何建议、我希望您能作出响应。 很抱歉我在这一领域缺乏经验,但期待您的答复。
WEBENCH 设计链接: