This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:BQ24075QRGTRQ1-Turn On Issue with No Vin and Battery Connected

Guru**** 2515710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881710/bq24075-q1-bq24075qrgtrq1-turn-on-issue-with-no-vin-and-battery-connected

器件型号:BQ24075-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24075

附加文件

e2e.ti.com/.../Bq24075_5F00_TI-Forum_5F00_Feb2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    上面的电路应该会为您提供所需的。 当适配器存在时、PMOS 将关闭、SYSOFF 将连接到微控制器上的 GPIO 引脚。 当适配器不存在且只有电池可用时、FET 将导通、SYSOFF 将连接到 GND。  

    为什么需要控制 SYSOFF 引脚? 如果您不需要对 SYSOFF 引脚进行任何控制、则可以将其直接连接到 VSS 或 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    这是一个由电池供电的手持式设备、在运送时、我们不希望耗尽电池。

    我们考虑了通过 SYSOFF 而不是其他选项来控制电池充电和放电。

    谢谢 n 此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    这是 SYSOFF 引脚的绝佳应用。 我建议的解决方案是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    应通过 GPIO 而非外部 Vin 来控制 SYSOFF。 原因是在原始电源关闭且系统已切换以及通过电池 GPIO 开启时、在启动和初始化发生之前无法将其拉至低电平。

    希望在内部进入高阻抗状态时看到一个更大的 SySOFF 控制问题。

    谢谢 n 此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    明白了! 我已在 E2E 上向您发送请求、以更详细地讨论此问题。 请接受、我将能够提供一些已开发的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    是否有更新? 我想分享一些尚未发布的内容、只有在您接受请求时才能这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受您的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您应该已经在 E2E 上收到有关友谊请求的通知。 如果您在查找请求时遇到问题、可以通过几种方法来解决该问题:

    转到 我的个人资料。 在右侧、您将单击 "+Connect" 按钮。 您应该能够接受单击"接受请求"

    示例: