This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740设计更改

Guru**** 2379350 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872148/ucc28950-pmp8740-design-chages

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

我在我的充电器设计中参考了 PMP8740。 PMP8740专为最大30V 电压而设计

那么、如果我要将电压电平升级到55V、是否需要对图中所示的预充电电路进行任何更改(更改了预充电 MOSFET)?

比如这些组件需要进行任何评级更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh,明天专家会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、嗯

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    很抱歉、回答较晚。 我认为   您必须为变压器实现新的匝数比、并将 SR MOSFET 和 ORing MOSFET 更改为高电压应力 MOSFET。 对于预充电电路、我认为您不必更改该值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss、

    感谢您快速回复 Nidheesh 的电子邮件。

    您好、Nidheesh、

    极乐是正确的、您必须调整主变压器匝数比并将 SR FET 更改为更高的电压。

    理论上、无需更改预充电电路中的任何组件、因为 Q32-A/B 的额定电压@ 160V、并且对晶体管应用 Q33的最坏情况为-Vout_max / 2  (因此-27.5V、由于分压器 RT1和 RT2) 反极性连接的情况下。

    顺便说一下、 如果 Vout_max 是32V 的55V 插值、则 R83上的功耗会过高。

    因此、我还建议将 R83从1kOhm 的原始值修改为4.7kOhm。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss & Roberto、

    感谢您的宝贵建议。

    正如你们双方所说、我更新了变压器匝数比和 SR MOSFET。

    在尝试预充电电路时、一旦电路正常工作、它就会发生故障(一个预充电 MOSFET 发生故障、我使用 的是 BSC027N10NS5)。  

    这就是我怀疑预充电电路额定值的原因。 我将更新您建议的更改并继续。

    谢谢。

    Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    另一个重要的事情是在启用直流/直流转换器和预充电电路时的时序。

    C57上的电压(即驱动所有预充电 FET 所需的浮动电压)应在启用所有 FET 之前已经稳定并达到其标称值; 否则、C57上的电压可能不足、所有 FET 都在线性区域中驱动、如果对充电器施加负载、则会导致故障。

    因此、请再次查看示波器、在启用所有 FET 之前、C57上的电压远高于栅极阈值电压:我建议它至少应为8V...10V、最好为12V。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    当我上次测试 C57电容器时、如果预充电无使能信号、则电压为12V;如果控制器提供预充电使能信号、则电压为9V。

    但是在将 R83替换为4.7K 后,在预充电使能之后和之前,c57电压似乎是12V。 但我必须为直流/直流转换器加电并测试可靠性。

    谢谢。

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Nidheesh、

    这对我来说很有意义。 让我知道它是怎么发生的。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidheesh、

    因为我们没有很长时间听到您的回复。 我 想您已经解决了您的问题。 我将关闭此主题。 如果您有更多问题、请随意打开此主题、或者您可以创建新主题进行讨论。

    谢谢