This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:电压模式运行

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877808/ucc28c43-voltage-mode-operation

器件型号:UCC28C43

大家好、

我的客户希望在设计电路时获得有关外设组件的建议。

使用条件:升压电路、电压模式运行。

①How 来确定电压模式下的 C 和 R 常数?

②How 来确定 Comp 引脚连接的 C 和 R 常数?

③How 是否应确定最大占空比?

我想知道是否有任何参考电路或材料。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    很抱歉耽误你的时间。

    1。 该器件使用外部电阻器设置外部电容器的充电电流、从而确定振荡器频率。   kΩ 将计时电阻器值从1k Ω 更改为100k Ω、将计时电容器值从220pF 更改为4.7nF。 有关设置振荡器频率的组件值、请参阅图1。  必须选择振荡器时序组件、以尽可能接近线性锯齿波形。 尽管呈指数状充电、但较大的计时电阻值和较小的计时电容值有助于估算更线性的波形。 由于电阻器以更精确的增量提供、通常为1%、电容器仅以5%的精度提供、 因此首先选择最接近的电容器值、然后再计算计时电阻器值可能更实用。   

    2. 与电流模式的应用相同、这提供了误差放大器的输出以进行补偿。

    3。 当器件对计时电容器放电时、电阻器 RRT 也仍在尝试为 CCT 充电。 它是这两个电流的精确比值、即放电电电流与充电电流、它指定了最大占空比。 在 CCT 的放电期间,器件的输出始终处于关闭状态。 这表示开关确保的最短关断时间、通常称为死区时间。 要对精确的最大占空比进行编程、请使用图15中提供的有关最大占空比与振荡器频率的信息。 通过调整 RRT 和 CCT 的值、可以针对给定频率对任何数量的最大占空比进行编程。 选择 RRT 后、可以使用图1中的曲线找到振荡器计时电容器。

    遗憾的是、我找不到使用电压模式的参考设计。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回答。

    我想我们可以解决这个问题。

    感谢您的支持。

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    请另外提供支持。

    我想 知道如何在电压模式下选择红圈的组件值。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我正在等待您提供信息。

    调查是否需要添加到查询。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    很抱歉耽误你的时间。

    请参见下图。 RT/CT 引脚的峰峰值电压为2.3V、CS 引脚的输入电压范围为0~0.9V、因此我想选择 R1=15k、R2=9.1k。

           △电容 C1的计算公式约为:C1= I *△T/△V、此处的平均值 I 为(0.7 + 3)/(2 * 24.1k)= 76.76uA、I 选择△T = 10us、V = 50mV 、因此 C1 = 15.35nF、选择15nF。

    如果这些组件组值有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Teng