This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24080:充电完成状态永远不会显示(状态 LED、STAT2引脚)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24314, BQ24080, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877382/bq24080-charge-done-state-never-show-up-status-led-stat2-pin

器件型号:bq24080
主题中讨论的其他器件: BQ24314TPS61022

您好!

我使用 的是在 BQ24314之后直接连接的 bq24080、即使电池充满电、充电完成状态也会出现。 但是、满足充电条件:I (TERM)低于100mA、实际上更低、更像是0.07mA。 (频谱公式#4第11页)。

我是否遗漏了什么?

感谢你的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有我可以查看的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图看起来正常。

    您是否绕过 了 BQ24314并更改了行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意、我会尝试一下、然后回来。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此我移除了 BQ24314、但它没有改变任何东西。  

    我开始 问 VBATT 电源线上插入的5V DC/DC,它是一个:TPS61022RWUR,我移除了它,绿色 LED 终于工作了。

    您是否了解为什么会发生这种情况? 我需要直流/直流转换器、您是否了解我如何使二者正常工作?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下几点需要考虑的是、升压转换器电压在充电周期期间是否会下降到稳压范围之外?  这可能会导致终止问题。

    在终止期间、电流将降低至低电平。  这将是 TPS61022上的轻负载、它可能会进入 PFM 模式、该模式具有高效率但具有高噪声。  

    TPS61022与标准 EVM 的距离有多近? 您是否有可以分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我对其进行了测试、电压不会下降、存在5V ish (4.98V)。

    在充电阶段、除了处于活动状态且消耗6uA 电流的芯片外、几乎没有负载

    这里是 DC/DC 的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我尝试重复此问题、并已订购 TPS61022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢后续行动、

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在研究的理论。

    轻负载时、TPS61022以 PFM 模式(低电平模式)运行、将以突发模式运行。  开关突发、以便在突发之间以低电流为输出电容器充电。  

    bq24080具有375mS 的长终止抗尖峰脉冲时间。  此时电流需要低于终止电平、如果电流尖峰高于此电平、抗尖峰脉冲计时器会重新启动。

    我们将了解这两个特性的组合、这两个特性会阻止充电完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于这一点、我想在充电期间、如果我们通过使能引脚禁用 TPS61022、它可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您可以在 BQ61022模式引脚上拉(PWM 模式)的情况下进行测试、这将防止 PFM 突发模式期间出现大电流尖峰。  轻负载效率会更低。  如果这种可行的解决方法是在充电或存在外部电源期间将模式拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将检查在我拥有的板上是否可以实现。

    谢谢。