This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:开关频率容差

Guru**** 2528580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875806/lm51551-q1-switching-frequency-tolerance

器件型号:LM51551-Q1

您好、电源团队、

我的保管人询问了 LM51551-Q1的开关容差。
根据数据表、FSW 规格为1980kHz (最小值)/2200kHz (典型值)/ 2420kHz (最大值) 、如下所示。
但我的客户希望了解 LM51551-Q1本身的开关容差精度(或 内部振荡 器变化规格)、当使用 Rt=9.09kohm+/-0.1%电阻器容差设置 FSW=2200kHz 时。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    但在中国新年期间、请期待延迟。

    我将在本周结束前与专门的专家联系、并为您提供答案。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:  

    数据表曲线和限值排除了外部电阻器容差的影响。 当您使用0.1%电阻器时、由于老化和温度系数等其他电阻器变化、最坏情况下的频率容差基本上会增加0.1%以上。  请查看您的电阻器数据表以获取老化和温度系数。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。

    我的客户想知道 LM51551-Q1本身的内部振荡器频率精度、不包括外部 RT 电阻器。 由于 MAX15005 的容差为+/-7%@ Fosc=1MHz 、如下所示。 因此、对于 fsw=1MHz 和2.2MHz 的情况、请分别检查 LM51551-Q1的内部振荡器频率精度。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电源专家团队、

    我的客户仍在等待 LM51551-Q1内部开关频率的精度规格。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:  

    在数据表中已经给出了2.2MHz 时的频率精度、它是1980至2420KHz。  换句话说、它大约为2.2MHz 的+/-10%。  在100kHz 时、它为+/- 15%。 我没有 char 数据、但它应该接近+/- 12.5%。  请注意、这些是数据表参数限制。  实际器件频率容差会更加严格、但数据表仅提供了最坏情况下的参数范围、您不应轻易地在实际电路中看到如此极端的数字。  

    谢谢、

    Youhao