This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:延迟时间计算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876264/tps3703-q1-delay-time-calculation

器件型号:TPS3703-Q1

您好!

我对 TPS3703-Q1的延迟时间计算有一些疑问。

  • 数据表第18页上用于计算最小和最大延迟时间的两个公式、是否可以应用于 TPS3703-Q1的任何变化?
    • TD (min)= 2.7427×CCT + 0.3ms (2)
    • TD (max)= 3.4636×CCT + 0.7ms (3)
  • 这些公式是否涵盖了整个温度范围?
  • 这些公式是否涵盖了建议的工作 VDD 范围?
  • 这些方程中、CCT 的单位是什么? µF μ F、nF 或 pF?
  • 数据表图20中的"复位超时"是什么? 图中的值与第19页的表4中的值不同。
  • TPS3703-Q1的最大 TSD 值-启动延迟是多少? 数据表仅描述了标称值。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    让我回答您的以下问题:

    1.是的、这些公式可用于应用 TPS3703-Q1的所有显示变化(除了"H"版本、不可编程)

    2、是的、最小和最大等式包括温度变化。

    3.是的、这些公式仅基于内部 CT 充电电流、电容值和 CT 比较器阈值电压。

    在这些公式中、CCT 的单位 为 nF

    5.我将在设计中确认存在差异的原因。 这可能是公式的生成方式与图形的测试方式之间的差异。

    6.启动延迟仅受您使用的电容器大小的限制,而不受器件功能的限制。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    [引用用户="Abhinav.Sharma"]

    6.启动延迟仅受您使用的电容器大小的限制,而不受器件功能的限制。

    [/报价]

    我认为 TSD 是整个启动延迟的一部分、这取决于器件。 如果正确、是否可以与我分享其可能的最大值? 或者、您是说 TSD 小于 TD、TSD 可以忽略吗? 即使情况确实如此、我也希望大致估算 TSD 的最大值。

    我想再问一个问题。

    • 当检测电压在 VDD 上升到超过 VDD (min)后下降时、TPS3703-Q1的/RESET 输出将如何工作

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    很抱歉造成混淆。 启动延迟(TSD)是器件内部的、而不是基于电容器。 我们没有此值的最大值、但可以将其视为最大值。 无论发生什么情况、启动延迟都会发生、因此您必须至少考虑300us。

    对于第二个问题、复位应在 TSD + TD 之后下降。

    谢谢、
    Abhinav。