您好、TI、
我刚刚购买并测试了 TPS61291EVM。
我发现旁路模式非常好。 如果没有升压转换器、情况就非常接近。
但是、升压模式的效率非常令人失望。
我使用了660K 至65K 范围内的多个寄存器。 VIN 为3.0V、Vout 设置为3.3V。
当寄存器为660K 时、效率为35.65%。 但没关系、因为在这种情况下、我将使用旁路模式。
当我使用较小值的寄存器时、效率会提高。
但是、当寄存器从300 Ω 更改为65 Ω 时、效率从72.07降低到72.08 (电流为64mA)。
我是否出了问题? 数据表显示了在电流达到100mA 之前效率超过90%的情况。
是否有任何方法可以提高效率?
谢谢、