This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池平衡未激活

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884126/bq40z50-r2-cell-balancing-not-activating

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ40Z80

我们的应用使用外部 MOSFET、通过 BQ40Z50-R2实现快速电池平衡。  我们将以下电路与3 N 沟道和1 P 沟道搭配使用。

大多数功能都运行良好、但我们无法使电池平衡正常工作。  电压基准非常精确、保护功能正常。

问题是我们无法使[CB]状态变为高电平、即使它似乎满足了所有条件。  我已附加 gg.csv 文件。  2314mA 的小电流消耗是否可以阻止它进入休息模式和平衡?

   e2e.ti.com/.../20200113.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您是否已完成学习周期? 学习周期完成后、更新状态是否变为14?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未完成学习周期。 更新状态为04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要执行学习周期并确保更新状态为14 (0x0E)。

    请参阅以下有关如何执行学习周期的应用手册。  本应用手册适用于 bq40z80、但同样的知识也可应用于 bq40z50。

    http://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf