我们 将考虑 直流/直 流转换器的输出电容器 、并 评估 负载 瞬态。
使用 TPS53355-EVM 进行评估时 、结果 如下:
输出电容器 |
数量 |
过冲 |
下冲 |
MLCC 100uF |
5. |
69mV |
40mV |
聚合100 μ F |
5. |
78mV |
42mV |
聚合100 μ F |
4. |
94mV |
42mV |
问题 1: 下冲 值为何 小于 过冲?
问题 2: 通过更改 输出 电容器、 我们 可以 看到 过冲值发生了变化。
下冲 为何几乎不变?
我 认为 我 没有足够的信息、 因此 如果 您 有 任何其他 信息、请告诉我。