This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:交错模式下的从器件抖动。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873392/lm5122-slave-jitter-in-interleaved-mode

器件型号:LM5122

您好!

我有一个20-40V 至48V 升压、使用2个交错式 LM5122s、最大电流为10A、如数据表中的图31所示。 在较窄的输入电压范围内、从器件时序将来回抖动130ns。 低于该输入电压范围时、它将保持稳定、并遵循左侧时序、高于右侧时序。 该范围取决于负载、在8A 电流下、电压约为31-32V、很容易找到。 4A 时可能为25V、范围为~100mV、因此很难找到。  

虽然在下方的捕获中不清楚、但下波形的占空比不会发生显著变化。 因此它不是次谐波振荡。 占空比小于50%时也会发生这种情况。

从 SYNCOUT 下降到主 LO 的延迟与从 SYNCOUT 上升到右光标的延迟相同。 因此、右光标是正确的从时序。 因此、从器件的启动时间有时为130ns、而不是130ns。

这似乎是从机外部同步问题、但我对什么进行了永久复用? 请注意、SYNCOUT 不随输入电压变化、并且仍然是一个干净的方波

1:主 SYNCOUT

3:主 LO

2:从 LO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DEP,

    感谢您提出问题并使用 LM5122。

    您能否探测从 IC 的 SYNCIN 引脚? 可能会在信号上注入噪声、因为这似乎取决于您的描述。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线1。 主器件的 SyncOut 直接连接到 SYNCIN。 在靠近从 SYNCIN 引脚的位置探测了上述捕获。 我确实在较短的时间范围内检查了 SYNCIN、没有可以解释这种行为的干扰。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    我没有看到过这种行为。 我不熟悉。

    此致、

    EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我发现了一个线索、但这非常令人困惑。 在这个问题之前的关断时间内、从器件的 HO 不会置为有效。 因此、我可以确信在 LO 早期但至少提前半个周期置位时、它不会产生干扰等。  

    抱歉、没有图示。

    请注意主器件和从器件不在二极管仿真中、所以当 LO 为低电平时 HO 应该一直打开....