你好!
我在设计中犯了混淆 TPS62200DBVR 的 GND 和 EN 引脚的错误、但 IC 仍然工作。 它将"DCDC_EN"信号获取到其 GND 引脚、EN 引脚直接连接到 GND 平面、如所附的原理图所示。 当激活时、"DCDC_EN"与 IC 的电压输入引脚处于同一电位、因此、如果我正确理解当我混合使用2个引脚时、 这意味着、只要存在"DCDC_EN"、GND 引脚就与电压输入引脚处于同一电位、这意味着 IC 的接地和输入之间不应存在电压、EN 引脚应处于负电压。 令人惊讶的是、尽管输入电压应该为0V、但电路工作正常、并且它会生成所需的电压。 我通过示波器观察到输出信号、但我没有遇到任何异常、一切工作都像我没有混合引脚(我对其进行了校正、并且工作方式相同)。 包含此电路且接线错误的器件已连续工作两个月、没有任何明显的错误。 我已确认 IC 正常工作、当需要更大电流时、不是 LDO 提供电压、而是在 DCDC_EN 信号处于活动状态时关闭。 您能否解释一下为什么 TPS62200DBVR 在有线错误的情况下仍在工作、以及我应该对它有何反应?