This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:故障场景

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875115/lmr14030-q1-failure-scenarios

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

高侧 MOSFET 在什么条件下会发生短路? VIN -VSW 变得短路(~8-10 Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    高侧 MOSFET 损坏的最常见原因是 SW 到 VIN 之间存在负电流、该电流会穿过体二极管并导致损坏。

    当 VIN 低于 VOUT 时、会发生这种情况、可能是由于关断导致的、此时大型 COUT 输出电容器将输出电压保持较 VIN 下降更长时间、并且电容器将反向电流从 VOUT 传导到 VIN。

    请确保输出电压在 VIN 电压之前(或与 VIN 电压一起)耗尽、否则您可能需要在转换器的输入端插入一个低压降阻断二极管。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多。 这是一个很好的线索。 在这种情况下、输出电感器值过低、导致 Vin-VSW 短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助了 Sandhya!

    如果您有其他问题、请告知我们。

    -奥兰多