This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于主电池的电源多路复用和具有深度放电保护的 USB 电源

Guru**** 2586195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883196/power-muxing-for-primary-battery-and-usb-power-with-deep-discharge-protection

主题中讨论的其他器件:TPS2115A

您好!

TI 客户支持让我在这里提出我的问题。

目前、我开发了一款新产品、需要电源组件方面的一些帮助才能找到最佳解决方案。 到目前为止、我有几个想法、但我想有更好的方法来解决我的问题。

事实如下:

-用于5V 和数据的 USB2连接->需要 EMI 组件
- 3节 AA 碱性电池或镍氢电池
-针对所需的电池提供深度放电保护、断开负载连接、如果插入新电池则自动复位
-选择电压源时,不应给电池充电,可能 是 TPS2115A
-需要3.3V (200-500mA 峰值) LDO

我希望这些数据有用、您可以给我一些有用的提示。

此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    实际上、E2E 论坛是解答有关 TI 器件和应用的技术问题的正确场所。
    该论坛由各个产品组的成员进行监控、这些产品组的成员非常特定于他们所拥有的器件。

    因此、需要拆分涉及许多产品边界的一般问题、例如您的问题、以便正确的组可以进行答复。

    以下是我为每个团队创建的单独主题帖的 URL–如果您单击“选项”(假设您已登录),则可以订阅每个主题帖的回复通知–您将在一个工作日内收到每个主题帖的回复。
    您还可以回复这些主题帖以进行进一步讨论。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/883390

    -用于5V 和数据的 USB2连接->需要 EMI 组件

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883392

    - 3节 AA 碱性电池或镍氢电池
    -针对所需的电池提供深度放电保护、断开负载连接、如果插入新电池则自动复位

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883394

    -选择电压源时,不应给电池充电,可能是 TPS2115A

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883397

    -需要3.3V (200-500mA 峰值) LDO

    对于未来的问题、请尝试将其特定于特定的器件系列。
    创建新主题时、请尝试使用与您感兴趣的零件接近或相似的零件号。
        器件型号将确保以最快的速度路由到产品团队、以获得最快的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    哇、这很棒、我看到现在有很多答案。

    我认为这将帮助我找到最合适的产品。

    此致、

    Jens Herrgesell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jens、很高兴我们能提供帮助。