请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 当电源轨的 Iout 校准增益配置为1500 mOhm 且 XML 项目在完成后导入到器件中时、同时使用 Fusion 7.1.1和7.2.1版 Fusion 会显示1538 mOhm 的值。 并使用 Fusion 比较工具将项目与标记为不匹配的参数的器件进行比较。
我可以从日志中看到、在导入期间、值0x0AEE 写入寄存器0x38:
"写入 IOUT_CAL_GAIN [0x38、电源轨#5] 1、500.000000 m? [0x0AEE]至 RAM"。
似乎寄存器的格式为"线性数据格式"、因此值0x0AEE 包含尾数0x2EE (750)和指数1 (表示实际值750*2^1 = 1500)。 那么、为什么在导入后读回该值时为1538m Ω?
谢谢