您好!
1.我想了解设置 TPS40090开关频率的公式。 公式是如何得到39.2x10^3的、为什么 FPH 需要在-1.024之前加电?
2. TPS40090是否能够在单相上工作? 数据表提到它能够用两个、三个和四个相位进行编程。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.我想了解设置 TPS40090开关频率的公式。 公式是如何得到39.2x10^3的、为什么 FPH 需要在-1.024之前加电?
2. TPS40090是否能够在单相上工作? 数据表提到它能够用两个、三个和四个相位进行编程。
谢谢。
尊敬的 Ammar:
根据计算、相位频率为420kHz 时、Rt 应为73.7kHz。 该方程式在该频率区域看起来不是很精确。
正如我说过的、我想该方程式是从图3曲线中提取的、这就是-1.024的来源。
此外、由于曲线不是线性的、一个等式无法在整个频率区域中很好地匹配曲线。 这意味着该公式在某些频率区域不是很精确。
2.我想您可以使用图3曲线来找到 Rt 值。 四相的 IF 曲线。
对于两相和三相、Rt 值乘以 kph (1.33)。
谢谢
钱